Herausforderung Mikrotechnik
Herausforderung Mikrotechnik: Wie innovative Technologien zukunftsfähige Märkte erobern
Die Mikroreaktionstechnik ist ein extrem spannendes und facettenreiches Gebiet. Reaktoren, die im Mikromaßstab gebaut werden, müssen später kritischen, industriellen Anforderungen in Produktionen gerecht werden - ohne Pardon. Wie wird man dieser Herausforderung gerecht? Dr. Rafael Kuwertz, Projektleiter bei Ehrfeld Mikrotechnik, gibt Einblicke.
Herr Dr. Kuwertz, Ihre Projekte beginnen meist im Mikromaßstab. Ist es nicht unglaublich herausfordernd, belastbare Ergebnisse in Mikro-Maßstab zu entwickeln, die später repräsentativ für einen großen Prozess in Produktionsumgebung sein müssen?
Kunden kommen mit Reaktionen zu uns, die sie bisher im Batch bzw. im Kolben/Kessel gefahren haben. Die Herausforderung ist nun, diese Reaktionen in die kontinuierliche Verfahrensweise zu übertragen. Dafür nutzen wir unser MMRS, in welchem man im Labor mit wenigen Millilitern diese Reaktionen testen kann, wodurch sich aus der kontinuierlichen Verfahrensweise große Vorteile ergeben. Zusätzlich lässt sich in diesem System eine erste Prozessoptimierung durchführen und durch den geringen Hold-up ist dies sicherer und sehr schnell zu bewerkstelligen. Mit dem integrierten Scale-up Konzept hat man nun die Möglichkeit mit der gleichen Geometrie und den gleichen Bedingungen eine Maßstabsvergrößerung, d.h. die Kanäle etwas zu vergrößern oder zu vertiefen, zu erreichen. Dadurch wird automatisch ein höherer Durchsatz erzielt. Durch die gleichbleibende Geometrie der Kanäle bleiben dabei die Prozessparameter für die chemische Umsetzung nahezu gleich. Nach Testreihen im Pilotmaßstab mit diesen größeren Kanälen kann man dadurch ohne weitere Zwischenschritte direkt in den Produktionsmaßstab skalieren.
Über Ehrfeld Mikrotechnik: Ehrfeld Mikrotechnik ist ein führender Anbieter von Spitzenprodukten in der Mikroreaktionstechnik. Das Unternehmen gilt als renommierte Adresse rund um das Thema Flow Chemistry vom Labor in die Produktion.
www.ehrfeld.com | Ehrfeld Mikrotechnik auf LinkedIn